家居产品
智能家居系统
线路保护产品
断路器类产品
控制产品
开关类产品
工业连接器
扎带与线槽类产品
配电安全
每一个住户单元都会有一个配电箱,配电箱内将照明和插座回路按照功能区划分成几个分支回路,每个分支回路均有一个断路器(空气开关)控制。如图所示:
负荷分配 虽然配电箱在房屋建设时已经安装到位,但很多用户会在装修时更改回路或更改功能,也有用户会更换箱内的断路器,这些更改如果忽视了技术要求,往往会产生隐患或危险。 比如,很多用户存在这样的误区:家里配电箱内的微型断路器跳闸了就“认为”是断路器的容量不够,想更换更大容量的断路器。其实这个观念是错误的,因为线路配备的断路器是用于保护线路过电流的(包括过载和短路危害),在最初的电气设计中考虑了铺设的线路与断路器的保护配合关系,若采用更大容量的断路器更换掉容量正确的断路器,则会导致对线路丧失保护,也就是直到线路发生过热、甚至烧蚀时,断路器也不会起到保护跳闸的作用。 因此,建议用户将家中的用电器平均分配到各个插座上,这样可避免过载并大幅降低断路器跳闸的可能性。
接地故障保护(也称漏电保护) 下图为两个典型的家居配电箱回路。 图1中,除了照明,其它可能与人体接触的负荷回路都采用了漏电保护断路器。
图2中,所有回路都采用了漏电保护断路器,保护更周全。
在用电过程中,由于电器设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,会给人们的生命和财产带来了不应有的损失,漏电保护器可预防此类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全。因此,在设计时,建议将所有用电回路都能接入到漏电保护开关中去,避免传导电压带来触电危险。
注意事项
装修: 1、 不要随意更换箱内的断路器,请更换前咨询相关技术人员,并请专业人员更换。 2、 对于需要增加回路,装修时应提前与电工或设计师设计好回路,估算好容量,选择合适和匹配的断路器。 3、 如配电箱没有采用断路器而是保险丝,不可用铜丝代替保险丝。 4、 安装室内线路或电器时,应先分闸该回路断路器(拉下手柄),安装完毕后再合闸。 日常: 1、 遇有跳闸情况,不要盲目合闸,应先查明原因并排除故障后再合闸。 2、 漏电断路器应按照厂家的标注定期试按试验按钮“T”,验证可以跳闸保证其功能完好。 3、 在紧急情况下关断总电源;非紧急情况下应先分闸各分路开关,再关断总电源。 4、 任何情况下均不得强行压住断路器开关强行供电,尤其在故障时。
线路安全
布线 家居的供电线路在房屋建设时已经布好,但装修时往往需要更改或延长线路,此时应严格按照规范操作,画好记号,先开槽,导线穿管后,再封槽,严禁将导线直接埋入墙内。同时应尽可能考虑未来的应用,避免后期使用时不得不在墙面上采用明线。
塑料绝缘导线严禁直接埋在墙内的原因是:塑料绝缘导线长时间使用后,塑料会老化龟裂,绝缘水平大大降低,当线路短时过载或短路时,更易加速绝缘的损坏。一旦墙体受潮,就会引起大面积漏电,危及人身安全。另外, 塑料绝缘导线直接暗埋,不利于线路检修和更换。
电线选择
装修注意事项
1、 敷设导线时应按颜色区分,一般红色、绿色、黄色、黑色为火线,蓝色为零线,黄绿线为地线。 2、 严禁将导线接头留在管路内(断线时无法检查),尽可能使用整线,确需接头,应采用过线盒。 3、 插座线路改造时,不能省略地线。 4、 线路拐角尽可能成直角,避免今后在墙上钻洞时破坏线路,发生危险。 5、 导线不得直接敷设在易燃或导电的建筑材料上面,如吊顶。必需在木料上布线时应使用金属蛇皮管或瓷套管,并用线卡固定。
开关安全
开关是家居中再普通和熟悉不过的了,但从开关的选择到使用以及安全却有着很多学问。
开关: 开关是闭合和断开电路的机械装置,一般由机械式翘板结构或摆锤结构的动触片和与接线端子连接的静触片组成,现在随着科技的发展,电子式开关及智能化的开关也在越来越多地得到应用。开关除了我们熟知的 1 位、2 位、3 位和多位分类外,又有单控、双控、中间开关(换向开关)的区别,同时还有 10 A 和 16 A 额定电流的常用分类。另外还需要注意,有些开关可以控制荧光灯或节能灯,而有些则不能。
单控、双控和中间开关: 单控是指一个开关只能控制一个回路灯具的通断;双控则指两个开关互相配合两地控制一个回路的灯具;中间开关,顾名思义,线路中间换向,与双控开关配合,实现多地控制一个回路。如门厅、大卧、小卧三地的开关均可控制客厅的照明。
10 A 和 16 A 额定电流开关: 从额定电流上可以看出,10 A 的开关可控制小功率回路的灯具,而 16 A 可以控制 2000 W 左右的灯具。但切忌超过额定电流。电流的算法可以参考如下公式: 电流 A = 总功率 W / 220 V / 0.7 (参考功率因数)
可控制荧光灯或节能灯的开关: 因为荧光灯或节能灯等气体放电灯开启时有冲击电流,对开关的触点有较高的要求,选购时注意一下开关的标称,如电流值后带字母 “X”,即可放心使用。如 10 AX。没有标注可以应用于荧光灯负载的开关可能在使用时出现触点熔接、不能断开电器的故障。
常见问题 开关的选择与灯具有关系吗? 有,对于荧光灯和节能灯,需要选择适用的开关,即带字母 “X”。 开关能不能改成插座? 不能,因为开关位置只连通火线。 单个开关上控制的回路越多越好吗? 不是,一个开关的位置往往只进一根火线,控制回路越多,意味着负载功率越大,同时开启多个输出回路负载,可能造成进线过载。一般以控制 2~3 个回路为宜。 开关能不能改成插座? 如果将照明开关装接在零线上,虽然能够控制灯具,但灯头内的火线仍然是带电的,而灯不亮,人们往往会错误地认为其处于断电状态。实际上灯具仍然有对地电压 220 V,容易造成触电事故。所以,开关只有串接在火线上,才能保证安全。
日常注意事项
1、 不能用湿手触摸开关及插座,也不能用湿布擦拭开关及插座。 2、 装在潮湿处(如卫生间、厨房)及外露阳台上的开关,需要加装防溅盒。 3、 开关控制的灯具如果出现频闪或关不断的情况,说明灯具和开关不匹配,或者换灯具,或者换开关。
插座安全
插座是电器的供电平台,按左零右火(两孔)或左零右火上接地(三孔)的接线规则供电。其中三孔的地线必须与楼体的接地连接,不能空闲,以免发生接地故障危险。插座应该选择带有保护门的,并且防止单个插孔插入,以保护儿童。不要随意将三孔插座改成两孔插座,更不可将三孔插座的火线与地线接错。
装修时,应充分考虑未来电器的使用情况,尽可能多地安排插座位置,避免后期使用明线或共用移动插座。
常用的插座有两孔、三孔和五孔几种,实际使用中五孔最多。五孔插座由一个三孔插座和一个两孔插座组成,在具体使用时会涉及到利用率的问题,这往往易被消费者忽视。当五孔插座中的三孔插座连接一个截面积较大的三芯插头时,再插入两芯插头就会发生干涉问题,导致用户无法同时使用。这主要是因为目前中国的插头国家标准中对插头的外形尺寸没有统一规定,所以不同插头厂家生产的插头轮廓外形及尺寸各不相同。
针对此类问题,目前市场上已逐渐出现一些特殊设计的五孔插座产品。即,将三孔插孔和两孔插孔的中心距加大(传统的标准五孔插座,两孔与三孔插孔的中心距为 31 mm 左右,改进型五孔插座的中心距可达到 38 mm 以上)。中心距加大后的五孔插座可以同时插入两个大插头并不会相互干涉,这样的改进使得五孔插座产品的利用率大大增加,也增加了安全保障,避免了插头互相干涉,插片外露的情况,实现了用户高效、安全的用电。所以在购买五孔插座时,建议购买三孔插孔和两孔插孔的中心距加大的五孔插座。
1、 不用手或导体去接触、探试电源插座内部。试电应用试电笔。 2、10 A 和 16 A 的插座不能随意更换使用功能,因为 16 A 的插座可以允许 3250 W 以内的电器使用。对于 1.5 匹以上空调等大功率的电器必须使用 16 A 专用插座,并且安装在距地面 1.8 m 左右位置。 3、 使用电熨斗等电热设备,要远离易燃物品,用完后及时拔下插头,以防意外烫伤或引发火灾。 4、频繁插拔的插座,如厨房内插座和洗衣机用的插座,最好选择带开关的。 5、装在潮湿环境中的插座,应加装防溅盒。 6、插座出现故障,如插不进或拔不出,应及时更换。
移动插座安全 移动插座,俗称拖线板,是一端带有插头另一端带有组合插孔的电源延伸工具,因为其可以一带多,因而很受人们的欢迎。但不当使用或使用劣质产品往往会带来极大的安全隐患,主要包括:接地不良;没有插孔保护门;金属件漏电;插拔插头时触电;共用电器太多过载等等。所以,购买移动插座应当选择带有保险管和开关的产品,并且带有地线(插头端三芯)防止使用时出现意外。
1、移动插座不要拖放在地面上,以防电源线绊人,并防止损坏绝缘。 2、不要在潮湿的环境中使用移动插座,如卫生间、厨房等。 3、避免一个移动插座上,同时使用多个电器。 4、不要多个移动插座连接,延长电源。 5、使用移动插座,插拔电器插头时,应先关闭开关。 6、家里有儿童的,使用移动插座,务必看护好孩子。 7、避免选购和使用导线过细的移动插座。要根据额定标称使用。
照明安全用电
照明是一个系统,不仅仅指灯泡,而是由控制开关、回路、照明电器和光源组成。其中控制开关可分为机械类、电子类或智能式。回路则不仅包括零线和火线,还包括灯头灯座组件。照明电器可分为变压器和镇流器、LED 光源驱动器以及其它配件,主要功能是为光源提供合适的电流和电压,保证光源稳定工作。光源的种类比较丰富,有普通的白炽灯泡、石英灯、卤素灯、荧光灯以及新兴的 LED 光源等。
照明安全用电要考虑以下几点事项: 1)回路设计 装修时尽量不要改动原来的照明线路,如要更改则首先要注意线路安全(参见线路安全),其次还要了解主照明和辅助照明以及装饰照明的配合,避免出现线路复杂,控制复杂,同时照明效果又不好的情况。一般来说,各个房间都应采用总体与局部照明相结合的方式来满足对灯光照明的要求。 通常,灯回路由墙上的面板开关控制。当用一个开关来控制多头灯或灯带时,则要计算总负载,以达到回路、面板开关及灯具的总负载相匹配。 在客厅,总体照明通常会采用多头灯具。此时,建议采用两个以上开关对其进行分组控制,以间接达到调光的作用。 此外,建议每个房间预留一个插座,用于临时照明或临时大功率电器如吸尘器等使用。 2)灯具选择 灯具的选择会直接影响照明效果。灯具应根据房间大小和功能选择,不能过分追求亮度。在布局上应按照总体照明与局部照明相结合的原则,总体照明应采用漫射光或反射光的灯具,避免直射。局部照明则采用射灯、台灯或壁灯等。在潮湿的场所则必须使用防水等级高的灯具等等。 目前,LED光源得益于其超长的使用寿命(寿命可达50000小时,约10年以上)、发光效率高、节能环保、价格逐渐走低等特点,正在迅速得到普及。因此,无论是新装修还是更换灯具,都建议采用LED灯具。 在选用LED灯具时,除了注意瓦数(或光通量),还要重点注意以下几点: a)尽量选用品牌灯具。 b)注意是暖光还是冷光。暖光一般用于家居的总体照明,冷光则用于阅读或工作场所。 c)认清相关标准。从安全角度讲,要有CCC标志,当然同时符合国际安全认证(如GS、CE、UL等)更好。 d)选用恒流电源的LED灯。LED灯必须要恒流才能更好的确保品质和使用寿命,所以,采购时这一点需要额外注意,特别是对大功率LED灯。 e)安装方式。如螺口大小(有E27、 E14 等),是否需要LED驱动器等。 f)是否可以调光。
1、核对灯上标注的使用电压,如低压卤素灯⑤,必须使用变压器。 2、用户应使用质量合格的灯具品牌,拒绝使用0类或劣质灯具。 3、荧光灯和节能灯光源不能实现直接调光,必须使用配套调光电子镇流器。 4、对于传统的白炽灯或节能灯,尽量减少灯的开关次数。荧光灯等光源寿命与开关次数有关。 5、LED灯在安装或更换时,要注意防静电。
家用电器安全
影音设备 家庭影音设备包括客厅、卧室、视听间内的显示设备如电视机、投影仪等,播放设备如DVD、MP4、DV等,功放设备和扬声器等组成,这些设备既分别需要电源线又需要各种数据线进行连接,因此,该区域电路设计、插座分布和数据线整理非常重要。施工前需严密考虑,并绘制草图,将各种电器摆放位置标注清楚并画好音响线走向,以便安排插座分布和数据线整理。防止后期使用时,多个设备使用一个插座或出现电源线和数据连接线混在一起,既影响美观,又有安全隐患。
冰箱 冰箱应安放在较为开放的空间,并且与墙壁保持一定空隙,一般 5~10cm 为宜,保证散热。它的电源必须接在有接地线的插座上,其回路上应使用漏电保护断路器。
卫浴电器 卫生间和浴室内的电器也在逐渐增多,浴霸、按摩浴缸、带清洗功能的座便器、桑拿器、电热水器、电吹风、剃须刀、甚至洗衣机等都要在这个有限的潮湿的环境里使用,电气安全务必做到万无一失。开关和插座除了务必需要接地和安装防溅盒外,还要尽可能的被设计在相对干燥的区域,并购买质量高的产品,防止因生锈和潮湿而发生事故。另外要定期检查开关插座和卫浴内的设备,发现隐患,立即维修。
空调 空调机是现代家庭广泛使用的电器,因为其工作时电流较大,故安全问题一定要重视。
1、铺设专用的供电线路或利用原设计的 16 A 插座,不能使用 10 A 以下插座(取决于该电器插头)。 2、必须有效接地,避免机壳带电。 3、空调室内机要经常清扫,避免积灰。 4、空调工作时,室内机上不能有覆盖物。 5、室外机要定期查看,是否有异响及锈蚀状况;管路是否完好,有无破损;冷凝水管是否排水顺畅。 6、空调闲置季节要关闭配电箱内相关断路器,节省待机耗电。
厨房电器 厨房电器越来越得到家庭的喜爱,可往往出现原来设计的位置或插座不够,造成电器共用插座,或频繁插拔的情况。厨房内因湿气大,开关和插座一定要安装防溅盒,并要避免同时使用多个电器。 电饭煲、微波炉、电热器、烤箱、洗碗机等大负荷电器,其插头不要裸露插在墙体插座或移动插座上,要插在带有防溅盒的插座内,同时 要保证各个电器的足够散热空间。
其它电器 各种充电器 充电器需要在使用时放置在开放的平台上,整理好电源线,充电完毕后,立即拔出插头,防止因忘记而引起火灾。 电器的电源适配器 很多的电器需要使用电源适配器,如打印机、音箱、无绳电话、电子琴、网络设备等,均需要放置在较为开放的空间,整理好电源线,并定期查看。用后关闭供电电源,不能仅仅关闭设备。 电话机 电话线与电源线不要图方便而使用同一条电缆,安装时要留有一定距离。 门铃或对讲系统 推荐使用50V以下的安全电压。 电热毯 使用前应通电试验检查,确保没有漏电危险后使用。 发热电器 电炉子、电熨斗、电暖气等不得靠近可燃物,以免引起火灾。 电脑设备 电脑等使用完毕关机后,要切断电源,防止长时间待机。
防雷
现代城市里一座座高楼拔地而起,有的建筑甚至高达 800m,造成雷电击穿空气的距离缩短,雷击概率加大。雷电往往具有超过1亿伏的电压和2万度以上高温及冲击波,破坏力极大,造成的损失相当严重。据统计,我国每年雷击损失在百亿元以上,雷击致死的人数也在千人以上,受伤的人数更多。 雷电所造成的影响主要分直击雷和感应雷两类。直击雷指雷电产生的电流直接击中建筑物或人体,将建筑物或人体作为导体,把电流泄放到大地;感应雷也称为二次雷电,雷电所产生强大的交变磁场,使其覆盖的周围金属构件产生感应电流。如图所示:
现今的电网和电讯系统越来越复杂,对防雷的要求越来越高。现代建筑在设计施工时,已经采取了两级防雷措施。但家庭使用的计算机、电讯、电子设备等普遍绝缘强度低,过电压耐受力差,容易遭受雷电侵袭,其中电脑网络、通讯设备更是需要重点防护的对象,往往需要增加防护措施,即在家庭插座如电源插座、电话插座等增设防雷模块,即第三级防护,特别是在雷电比较多的地区。ABB的开关插座产品中,有专门为这第三级防护设计的产品,其中包括电源防雷插座和防雷电话插座,可以在使用中参考。
1、重要电器设备的电源插座,宜选择带雷电防护模块的。 2、电话插座也需考虑防雷产品。 3、避免将室外设备的电源线或天线直接接在室内设备上,应串接熔断器或加装开关,在雷电天气时切断连接。 4、雷电时不宜操作电器设备,更不能打电话、看电视、使用手机。
照明开关类产品相关资料
线路保护产品相关资料
断路器类产品相关资料
控制保护产品相关资料
双电源转换开关产品相关资料
工业连接器产品相关资料
开关类产品相关资料
箱壳类产品相关资料
扎带与线槽类产品相关资料
在线查询,我们将主动联系您