HVDC осигурява пренос на електроенергия през огромни разстояния при ниски загуби и с минимално влияние върху околната среда.
В своята над сто годишна история АББ поставя началото на множество технологии, без които светът днес нямаше да бъде същият. Част от тези технологии са неизменна част от живота ни, позволявайки ни да вършим елементарни неща от ежедневието си, с които сме свикнали толкова отдавна, че никога не сме си задавали въпроса как всъщност са създадени и кога са използвани за пръв път.
В няколко поредни блог поста ще ви запозная с част от ключовите технологии, с които АББ допринася, за това да живеем в свят с грижа за околната среда, чрез ефективното използване на ресурсите, оптимизиране и усъвършенстване на съществуващи технологии, и с поглед за едно по-добро бъдеще.
АББ не само изобретява множество технологии за електричеството и автоматизацията, които оформят света, но и до днес поддържа лидерски позиции в тези области. Още от края на 19 век компанията създава или проправя път за въвеждане в експлоатация на множество технологии и тук ще разгледаме тези, без които света нямаше да бъде същия.
Постоянно токова система високо напрежение HVDC

При въвеждането си в употреба постоянно токовата система високо напрежениее (HVDC) е имала наистина революционно въздействие върху начина, по който електрическата енергия се доставя на потребителите по целия свят. В наши дни благодарение на HVDC едни от най-големите консуматори на електрическа енергия в света като Ню Йорк, Лос Анджелис, Сао Пауло, Шанхай, Гуанджоу, Делхи и Йоханесбург могат да пренасят електроенергия на хиляди километри при изключително ниски загуби с минимално въздействие върху околната среда.
HVDC позволява на националните и регионални електроенергийни мрежи, както и пазара на електроенергия в цяла Европа и Америка да бъдат взаимно свързани в реално време. Така електроенергията се доставя с висока производителност и чрез кабели щадящи околната среда, което носи множество престижни награди за АББ през годините.
Този метод за ефективна доставка и разпространение на електроенергия позволява за пръв път намиращите се в морето, гигантски по размер вятърни паркове, състоящи се от стотици вятърни турбини да се свържат с електрозахранващите мрежи на брега напълно безопасно, надеждно и без да се нарушава равновесието на морската среда. Технологията позволява на нефтените платформи разположени навътре в морето евтини доставки на електрическа енергия от възобновяеми източници на сушата.
- Поставени рекорди
От осъществяването на първата в света HVDC инсталацията през 1950г., АББ проектира и изпълнява повече от 60 подобни проекта по целия свят, много от които са рекордни по отношение на размера си или такива, които са създали нови стандарти по отношение на изпълнението на този тип инсталации.
Някой от рекордите включват най-дългата и най-мощна HVDC инсталация в света, а именно енергийната връзка Ксянгджаба-Шанхай в Китай, която след завършването си ще доставя 6400 мегавата електроенергия на разстояние от 2071 км. Друго достижение е най-дългата подземна кабелна и газопреносна система – 180 км от Мъри Линк в Австралия, а най-дългият подводен кабел положен от АББ е 580 км и осигурява връзката NorNed между Норвегия и Холандия.
- Eлектроенергиен пазар и чиста енергия
HVDC дава възможност на държавите по света да постигнат взаимна свързаност на националните електрически мрежи и по този начин да подобрят енергийна си сигурност чрез обмен и търговия с електроенергия със своите съседи.
Технологията осигурява взаимосвързаност на националните енергийни мрежи на Европа, на регионални енергийни мрежи на САЩ (една с друга и с Канада и Мексико), свързва Аржентина с Бразилия, Мозамбик с Южна Африка, и връзката между три австралийски щата.
Ще спра до тук с HVDC, но ако сте любопитни да научите повече за тази технологията може да посетите порталната страница в корпортивния уебсайт на АББ.
В следващия пост ще разгледам индустриалния робот на АББ, който е предпочитан помощник в автомобилната, хранително-вкусовата, фармацефтичната и много други промишлености, с повече от 200 000 инсталации в цял свят.