Velkommen i det smarte hjem

Velkommen i det smarte hjem

Forbrugerne efterspørger smarte installationer, og i Det Biologiske Hus viser ABB, hvordan private hjem kan gøres mere komfortable og styres med én app.

På Danmarks største byggeudstilling i HUSET Middelfart er det muligt at opleve fremtidens bæredygtige bolig ”Det Biologiske Hus”. Huset, der er skabt af arkitektvirksomheden EEN TIL EEN, er baseret på konceptet ”Building in Balance”, der forener bæredygtige principper og moderne teknologi. Det betyder blandt andet, at huset er bygget af restprodukter fra landbrugsindustrien, og ABB er partner på teknologisiden.

Her er ABB’s styringssystem til private hjem installeret – det såkaldte ABB-free@ home, der allerede findes i en lang række private hjem i Danmark. Således slår Det Biologiske Hus i byggeudstillingen i HUSET Middelfart dørene op for alle, der vil opleve fremtidens byggeri og det nyeste inden for intelligente installationer.
- ABB-free@home er udviklet til at samle alle boligens tekniske installationer i ét system. Det unikke er, at både lys, varme, lyd og meget andet er samlet i ét system og styres fra én app. Systemet er lavet, så det både er nemt at sætte op for installatøren og nemt at betjene i hverdagen for beboerne, fortæller Product Marketing Manager Rasmus Trolle fra ABB.

Med ABB-free@home styres hele hjemmet således via telefon og tablet eller på display-skærme og trykknapper på væg gen. Den store forskel er, at lyset fx ikke tændes på en knap ad gangen, men i forudindstillede scenarier. Scenarierne er nemme at indstille i den brugervenlige app, hvor selv mormor eller yngstebarnet kan navigere rundt i de store ikoner.

Med den intelligente bygningsstyring ABB-free@home styres alle installationer via én app.
Med den intelligente bygningsstyring ABB-free@home styres alle installationer via én app.
center

- Man kan godt sige, at det er en ret kompliceret teknologi skjult bag en supernem brugerflade, forklarer Rasmus Trolle-Hemmingsen.
- Forbrugerne efterspørger intelligente installationer og komfort, og det kan de her få styret med blot en enkelt app. ABB-free@home er den type teknologi, som den moderne forbruger vil have i dag, uddyber han.
I Det Biologiske Hus er ABB-free@home sat op med scenarier, hvor lyssætningen passer til forskellige situationer i hverdagen. Scenariet ”Godmorgen” giver behageligt lys om morgenen, og ”Velkommen hjem” giver fuld belysning i husets primære rum.

Komfort et salgsparameter
Det er muligt at tilkoble en lang række komponenter til ABB-free@home. Her er der fx tilkoblet udendørsbelysning med bevægelsessensor og LED-lamper, der tænder automatisk en time før solen går ned, og slukker en time efter, den er stået op. I kontakterne er der radio og højttalere, USB-opladere, lysdæmpere, antenne- og dataudtag og meget andet teknik-lir.
Huset er nøglefrit, da systemet er integreret med dørtelefonssystemet ABB-Wel-come, så der er adgang med kode. Her kan beboerne via mobilen se, hvem der ringer på og låse døren op, hvis en gæst eller håndværker skal lukkes ind, når der ikke er nogen hjemme.

En ABB-free@home-installation kan således være alt fra simpel lysstyring til den helt store pakke inden for intelligent bygningsstyring.
- For installatøren vil komforten være et salgsparameter. Mange snakker energistyring med LED og sluk-alt, men med nutidens byggeri, der er så godt isoleret og bruger så lidt energi, er det begrænset, hvor meget man kan spare. Selvfølgelig er energibesparelser vigtige, men det er i langt højere grad komforten, der skaber merværdi for forbrugeren, understreger Rasmus Trolle.
- Det handler om at skabe de bedste og rareste rammer at leve i, konkluderer han.

Det Biologiske Hus med ABB-free@ home kan opleves på byggeudstilling i HUSET Middelfart. Læs mere om Det Biologiske Hus i connect 1/17.

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp