"Occhi, mani, cervello e mobilità" definiranno la robotica dal 2025 in avanti

"Occhi, mani, cervello e mobilità" definiranno la robotica dal 2025 in avanti

  • Con 50 anni di leadership nella robotica alle spalle, il 2025 segna l'inizio di una nuova era di applicazione dell'IA nella robotica industriale.
  • La nuova era dell'automazione basata sull'intelligenza artificiale generativa rende i robot più intelligenti, mobili, accessibili e versatili, rivoluzionando nuovi settori emergenti per la robotica.
  • Il lancio del nuovo film del brand ABB Robotics svela nuovi livelli di versatilità per i robot per svolgere più compiti, in più luoghi.

Avendo guidato le innovazioni dell'IA analitica per oltre 10 anni, ABB ha dimostrato che questa tecnologia è matura, creando vantaggi tangibili e aumentando l'adozione nell'automazione industriale, superando le sfide che in passato hanno limitato l'uso dei robot in ambienti dinamici e in rapido movimento.

“Ora, utilizzando la tecnologia più recente, abilitata e potenziata dall'intelligenza artificiale generativa e dai sistemi di visione e mobilità, stiamo ampliando la nostra offerta ai clienti”, ha dichiarato Sami Atiya, Presidente di Robotics & Discrete Automation di ABB. “Cosa succederebbe se poteste lavorare al fianco di un robot in grado non solo di seguire i vostri comandi, ma anche di apprendere, adattarsi e muoversi liberamente in ambienti dinamici mentre svolge nuovi compiti? Dopo i nostri primi 50 anni di innovazione in ABB Robotics, ci rivolgiamo ora a un futuro in cui questo possa diventare realtà sul posto di lavoro, abbassando le barriere all'automazione per i nostri clienti e contribuendo ad aumentare la produttività per costruire una società più prospera.”

Mentre i megatrend globali, dalla riduzione della forza lavoro alla crescente personalizzazione e alla necessità di operazioni sostenibili, continuano a guidare la domanda di flessibilità e resilienza fornite dall'automazione, una nuova era di automazione basata sull'intelligenza artificiale generativa rende i robot ancora più intelligenti, accessibili e versatili, rivoluzionando nuovi settori emergenti per la robotica.

“Abbiamo già dotato i nostri robot di occhi, grazie alla tecnologia di visione AI 3D, di mani, grazie al rilevamento avanzato della forza e alla destrezza, e di mobilità autonoma, grazie alla mappatura 3D”, ha dichiarato Marc Segura, Presidente della Divisione Robotica di ABB. Ora, con il salto di qualità dell'IA generativa, stiamo portando l'innovazione nel loro cervello, con l'intelligenza per la risoluzione dei problemi e la capacità di comprendere il nostro linguaggio”.

“Questa capacità di comprendere le nostre istruzioni vocali e di capire come eseguire i compiti, senza alcuna programmazione preliminare, apre nuovi orizzonti di versatilità ai robot, che possono fare più cose, in più luoghi, in modo più rapido, sicuro e intelligente.  E apre una porta all'automazione per le aziende, senza bisogno di competenze o infrastrutture specifiche".

“Questa nuova era di versatilità porterà la robotica a trasformare nuovi settori, dalla logistica all'edilizia, dalla sanità alle scienze naturali, e noi la stiamo rendendo possibile, oggi stesso”.

Guarda qui il filmato del brand: 

ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e piu’ di 105.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

La Business Area di ABB Robotics & Discrete Automation è uno dei principali fornitori mondiali di robotica e automazione e oggi l'unica azienda con un portafoglio completo e integrato di robot industriali e collaborativi, di robot mobili (AMR), soluzioni complete di automazione e machine automation, potenziate dall’utilizzo dei nostri software in grado di garantire un enorme valore aggiunto. Aiutiamo le aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori, dall'automotive all'elettronica e alla logistica, a ottenere risultati migliori diventando più resilienti, flessibili ed efficienti. ABB Robotics & Discrete Automation supporta i clienti nella transizione verso la fabbrica intelligente e collaborativa, in modo da rendere così la loro azienda sempre più produttiva e sostenibile. ABB Robotics impiega circa 11.000 persone in oltre 100 sedi, in circa 53 Paesi. go.abb/robotics

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp