A ABB estabelece uma nova referência no setor: a primeira Declaração Ambiental de Produto (EPD) para grandes motores elétricos

A ABB estabelece uma nova referência no setor: a primeira Declaração Ambiental de Produto (EPD) para grandes motores elétricos

  • Maior transparência através de dados verificados de terceiros sobre o potencial de redução das emissões de CO2
  • A fase de uso de grandes motores elétricos é responsável por 99% do total de emissões ao longo da vida, enfatizando o importante papel da eficiência energética e do fornecimento de energia limpa para atingir as metas de descarbonização
  • Projeta-se que as EPDs desempenhem um papel fundamental em futuras obrigações de relatórios não financeiros, afetando todas as empresas listadas nos mercados de ações dos EUA, Reino Unido, Suíça ou UE


A ABB alcançou o primeiro lugar no setor ao publicar a primeira Declaração Ambiental de Produto (EPD) para grandes motores elétricos em conformidade com a ISO 14025:2006 Tipo III, abrangendo sua série de motores síncronos AMS 1120, estabelecendo uma nova referência do setor para transparência na declaração de emissões para grandes motores elétricos. Esses motores são usados principalmente na compressão de gás e ar em Gás Natural Liquefeito (GNL) ou outras indústrias petroquímicas, bem como na separação de ar para indústrias químicas ou metalúrgicas.

A EPD, um documento padronizado que detalha o impacto ambiental de um produto, oferece uma visão geral abrangente e verificada por terceiros das emissões de CO2 ao longo do ciclo de vida de um motor, desde o projeto, extração de materiais, fabricação, uso e fim da vida útil. A EPD, portanto, fornece aos clientes da ABB dados ambientais verificados, garantindo transparência e permitindo que eles tomem decisões mais informadas ao selecionar produtos que se alinham com suas metas de sustentabilidade.

Os dados da EPD produzidos para a série de motores AMS fornecem transparência sobre as emissões de CO2 durante cada estágio do ciclo de vida. O maior impacto nas emissões ao longo da vida ocorre durante a fase de uso, que representa 99% ou 2,4 megatoneladas de CO2, ressaltando a importância da alta eficiência energética e da seleção da fonte de eletricidade durante essa etapa. Portanto, melhorar a eficiência energética e selecionar fontes de eletricidade sustentáveis são estratégias fundamentais para reduzir o impacto ambiental geral desses motores. Outra parte crítica do ciclo de vida do motor AMS é o estágio a montante, onde as matérias-primas são extraídas e os componentes intermediários são produzidos, pois representam 279 toneladas de CO2. 

David Bjerhag, Gerente Global de Linha de Negócios da ABB Large Motors and Generators, disse: "Esta EPD reafirma o compromisso da ABB com a sustentabilidade e a transparência. A publicação da primeira EPD para motores grandes representa um marco significativo na jornada de nossa indústria em direção a uma sociedade de baixo carbono. Ao compartilhar publicamente informações sobre o motor AMS e outros produtos futuros, estamos capacitando nossos clientes a avaliar a pegada ambiental dos motores elétricos e fazer escolhas informadas que se alinham com seus objetivos de sustentabilidade."

Olhando para o futuro, pressupõe-se que isso garanta que a indústria possa estar bem-posicionada para atender aos requisitos regulatórios futuros, incluindo a diretiva de design ecológico da UE antecipada e os próximos requisitos de relatórios não financeiros que afetarão as empresas listadas nos mercados de ações dos EUA, Reino Unido, Suíça ou UE.

A ABB é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com eficiência de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis para que tenham desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de "Engineered to Outrun". A empresa tem mais de 140 anos de história e mais de 105.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

A ABB Motion, líder global em motores e acionamentos, está no centro da aceleração de um futuro mais produtivo e sustentável. Inovamos e expandimos os limites da tecnologia para contribuir com soluções de eficiência energética, descarbonizantes e circulares para clientes, indústrias e sociedades. Com nossos acionamentos, motores e serviços habilitados digitalmente, oferecemos suporte a nossos clientes e parceiros para obter melhor desempenho, segurança e confiabilidade. Para ajudar as indústrias do mundo a ir além – mais eficientes e limpas, oferecemos soluções acionadas por motor para uma ampla gama de aplicações em todos os segmentos industriais. Com base em mais de 140 anos de experiência em sistemas de transmissão elétricos, nossos mais de 22.000 funcionários em 100 países aprendem e melhoram a cada dia. go.abb/motion

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp