- Publicação detalha eficiência e benefícios de descarbonização que a moagem sem engrenagens podem oferecer à mineração
- Moinhos sem engrenagens (GMDs) têm eficiência energética 3,6% maior do que opções de acionamentos para moinhos com coroa de pinhão (RMDs)
- Redução do consumo de energia com o equipamento poderia mitigar emissões de 195 mil toneladas de CO2, o equivalente a 89 mil carros fora das ruas
A ABB divulgou um white paper que analisa o papel de tecnologias de moagem de minério sem engrenagens para ampliar a produção mineral e reduzir a pegada de carbono da mineração. Um dos achados mais relevantes do texto, baseado em testes com moinhos sem engrenagens (GMDs) da ABB no mundo, é o alto nível de eficiência do equipamento. Os GMDs são até 3,6% mais eficientes no uso de energia do que moinhos de engrenagens internas (RMDs), o que permite reduzir o uso de energia e o custo de minas. Essa eficiência permitiria reduzir emissões nos processos de moagem em 195kt de CO2, o que equivaleria a retirar das ruas 89 mil carros. Mesmo nos casos em que a redução aferida foi de apenas 2%, isso equivale a 106kt de CO2 mitigadas, ou 49 mil veículos de fora das ruas.
Alcançar altos níveis de mitigação é crucial para o futuro da mineração. A demanda por minerais críticos está aumentando pela crescente digitalização e pelos esforços de transição energética. Ao mesmo tempo, a qualidade do minério disponível está diminuindo, demandando a maiores quantidades de rocha para produzir um mesmo volume de metal. A esse desafio, soma-se a pressão para minimizar o impacto ambiental da mineração. Enfrentar tantas questões de uma só vez é um desafio de enormes proporções.
No white paper, a ABB investiga como esses conflitos estão impactando o segmento do cobre. O mineral é crucial para a transição energética e sua demanda deve dobrar até 2050. Hoje, apenas 0,5% do minério extraído pode ser efetivamente convertido em cobre, ao passo que, há alguns anos, a taxa era de 1%. Para produzir uma dada quantidade de cobre, portanto, as minerações precisam hoje processar o dobro de minério. Mas só aumentar a produção sem medidas de mitigação pode, na verdade, elevar as emissões a níveis proibitivos.

O relatório detalha como a tecnologia GMD irá desempenhar um papel vital na superação dos desafios críticos de produção de minerais em escala. Imagem ABB 
Os operadores e as equipes de gerenciamento estão buscando os mais altos níveis de tempo em operação do equipamento para maximizar a produtividade. Imagem ABB 
A tecnologia GMD é considerada a maneira mais eficiente de energizar grandes moinhos, e a ABB pode se conectar em soluções de automação, eletricidade e digitais para obter mais melhorias. Imagem ABB 
O cobre é vital para a transição energética e prevê-se que a demanda pelo metal dobre até 2050. Imagem ABB
“A única forma de produzir mais minerais críticos como o cobre minimizando o impacto ambiental da extração é utilizando GMDs”, afirmou Wilson Monteiro, diretor global para negócios relacionados a moinhos sem engrenagens da ABB. “Os GMDs têm provado seu valor há mais de 50 anos e comprovado seu desempenho ambiental em operações de moagem confiáveis e também amigáveis ao meio ambiente, com muito mais eficiência do que qualquer outra tecnologia de moagem disponível. O white paper mostra como os GMDs podem ser ideais para um futuro mais eficiente e produtivo para as minas.”
O relatório detalha como a tecnologia vai exercer papel central na superação desses desafios. Os GMDs, por terem menos componentes, têm se mostrado mais eficientes no uso de energia, confiáveis e fáceis de manter. Essas características tornam o equipamento menos demandante de energia, mais disponível à operação, capaz de entregar benefícios com menor pegada de carbono e alta produtividade.
O texto completo do white paper pode ser acessado online aqui
A ABB é líder em tecnologias de eletrificação e automação, contribuindo para um futuro mais sustentável e eficiente. As soluções oferecidas pela empresa conectam know-how de engenharia e software para otimizar a forma pela qual as coisas são fabricadas, movidas, energizadas e operadas. Com base em mais de 140 anos de excelência, os cerca de 105.000 empregados da ABB estão comprometidos em impulsionar inovações que aceleram a transformação industrial. www.abb.com
ABB’s Process Automation é líder em automação, eletrificação e digitalização para processos e indústrias híbridas. Oferecemos um amplo portfólio de produtos, sistemas e soluções ponta a ponta, incluindo nosso sistema de controle distribuído (DCS) número 1 do mercado, softwares, produtos para nichos industriais específicos e sistemas de instrumentação e analítica. Como uma das principais empresas do mercado global, desenvolvemos com base em profundo conhecimento e expertise, time diversificado e presença global, e somos dedicados a ajudar nossos clientes a impulsionar sua competitividade, aumentando seu retorno e possibilitando uma operação segura, inteligente e sustentável. go.abb/processautomation