- ABB全新的KB2 Ranger 型号可以从纸幅一侧提供独创的长距离断纸侦测技术,确保不间断、无故障地运行
- 最新的 KPM 侦测设备包括创新的 RGB 断纸分析方法来减少误报
- 一键校准,无需复杂的特定纸种设置
ABB推出全新的KPM KB2 Ranger型号,这款断纸侦测设备不易受卡纸、颜色和纸种变化等影响,从而最大限度延长正常运行时间,降低维护要求。
作为业内领先的ABB KPM断纸侦测产品组合的新晋成员,这种非接触式光学传感器将充分展现其对于频繁更改纸品等级或颜色的纸张或纸板生产商的重要性。内置单点、一键式校准功能,消除了复杂的特定纸种设置需求,而其RGB断纸分析方法则可减少误报并自动更新,实现更可靠的长期检测。
KPM KB2 Ranger 型号测量距离更长(最高 1.5 米)并采用侧面安装方式来将探头安装在纸机外部。它可在毛毡、干网或烘缸等各类配置中提供可靠的断纸侦测性能,并带有可自由调节的探头,不受检测角度限制,从而避免了纸张卡在探头上的隐患。无论何种纸张和纸板,且不受颜色影响,都能获得更高的可靠性和准确性。
ABB全新的KB2 Ranger 型号可以从纸幅一侧提供独创的长距离断纸侦测技术 KB2的探头电子电路单元安装在纸机气罩外,通过光纤与探头连接
探头不惧高温,其电子电路单元安装在纸机气罩外,通过光纤与探头连接,以防止内部元器件受到灰尘、蒸汽或温度的影响,即使在高湿环境中也能保持高度可靠。
与机器内置安装的同类解决方案不同,ABB的KPM KB2 Ranger型号进一步补强了当前的产品线,可提供更长的正常运行时间并减少计划外停机时间。通过空气吹扫的方式来保持设备清洁,因此仅需要极少的维护和清洁,即可实现不间断、无故障运行。
“我们的KPM断纸侦测系统是市场公认的明星产品,也是恶劣环境或空间狭小环境的不二之选,”ABB产品线经理Karin Hermansson表示,“我们很高兴推出新的KB2 Ranger型号,为深受频繁改抄纸种或有颜色相关问题困扰的工厂提供更多选择,同时也践行了我们大力推进纸机优化解决方案创新的承诺。”
KB2 适用于全球范围内的纸张、卫生纸、纸板和浆板机机,可安装在压榨部或烘干部。